欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

运输的机械化程度:人工作业-1(LCA与运输-13)

  • 2022.04.14 13:34:46
  • 米思米
  • 1316

  在通过人工作业进行运输时,优化作业设计尤为重要。LCA(低成本自动化)正是为了辅助进行这一作业。这种优化作业设计的原则,就是“动作经济原则;Gilbreth”。【表1】是其摘要。

【表1】动作经济原则(摘要)

I.

 身体的使用

 ·双手的动作应相对于身体中心对称,且应同时进行。

 ·应尽可能利用动量,如果必须通过肌肉力量压制,应将其减少到最低限度。      

 ·握持工具时,应使用尽可能靠近手掌的手指段。

II.

 作业场所的配置和条件

 ·所有工具和材料都应放在规定位置,并按照最佳顺序排序,应尽可能消除或减少“寻找”和“选择”操作<参见【表2】>。

 ·为了减少“延迟”和“搬运”时间,应尽可能使用利用重量的容器和下降运输。此外,还应      设置卸料器,使成品零部件可以自动取出。

III.

 工具及设备的设计

 ·所有操纵杆、手柄和其他控制装置都应确保作业人员易于靠近,并且在安装时,应尽可能确      保最佳的机械强度以及能够以力量最强的肌肉群进行操作。

 

 尤其是对于细胞式生产来说,人工运输是非常重要的作业设计课题。为了解决这一课题,可运用1.运动研究和2.时间研究两种方法。这两种方法都使用VTR记录作业,并将其运用于作业设计分析。

 人工作业的动作是以动素(Therblig:倡导动作经济原则的吉尔布雷思(Gilbreth)姓名的逆向拼写)符号为标准。共包括17种基本动作(【表2】)。在进行LCA设计时,它也可以作为理解目标作业的单位。

【表2】动素符号(摘要)

名称

符号(文字|图)

示例

  空手移动
  (transport empty)

运输的机械化程度:人工作业-1(LCA与运输-13)

伸手放在工件上

 抓住
  (grasp)

运输的机械化程度:人工作业-1(LCA与运输-13)

抓住工件

  移物
  (transport loaded)

运输的机械化程度:人工作业-1(LCA与运输-13)

将工件拿到工作台上

  定位
  (position)

运输的机械化程度:人工作业-1(LCA与运输-13)

将工件放到夹具上

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities